This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:下游器件枚举不一致

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923361/tusb8041a-downstream-devices-inconsistently-enumerating

器件型号:TUSB8041A

您好!

我的客户发现 TUSB8041A 和下游器件枚举存在问题。  当它们在未连接任何器件的情况下为电路板加电时、它们会在 USBView 中看到集线器枚举、但当它们将器件连接到下游端口时、它们不会看到任何器件枚举。 但是、如果它们在器件已连接到下游端口的情况下为电路板加电、则会看到该器件已枚举并可使用该器件。 如果它们随后将设备连接到其他下游端口、这些端口也会枚举、但如果它们断开所有设备并尝试重新连接设备、则不会枚举。

一个可能相关的有趣的注意事项是、如果在 PC 高级电源设置中禁用了 USB 选择性挂起、则一切工作正常。 因此、PC 似乎出于某种原因认为集线器将进入睡眠状态/未被使用。 您是否看到过此问题、是否知道可能的修复方法?

谢谢、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    他们使用的是什么操作系统?  以及主机和集线器上的哪个驱动程序版本?  他们是否在 USB 2.0下游器件和 USB 3.0下游器件中都看到这种情况?  从集线器远程唤醒似乎被忽略、但这是经过大量测试的东西、因此我需要更多有关系统的信息来帮助进行调试。  此外、如果他们可以提供 usbview 屏幕截图、这将非常有用。

    此致、

    JMMN