This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DPHY440SS:询问 SN65DPHY440SS 设计建议

Guru**** 2919660 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923486/sn65dphy440ss-asking-for-the-sn65dphy440ss-design-suggestion

器件型号:SN65DPHY440SS

 您好、先生、

 

我的客户希望设计 SN65DPHY440SS 以在经过较长 FPC 后增强图像传感器 MIPI 信号。

 有关 SN65DPHY440SS 有2个问题。 请提供您的意见。

图像传感器接口是 CSI-2、我们是否可以交换通道以使布局平稳? 示例:将传感器 lane0连接 到 SN65DPHY440SS DA1、lane2连接到 DA0。

客户在数据表7.4.2中看到了 LP 模式、但它用于 DSI、因此客户希望确认当传感器接口为 CSI-2时、SN65DPHY440SS 可以交换通道。  

关于 I2C、客户看到了第7.5节中的说明:"超低功耗状态(ULPS)期间支持对 CSR 寄存 器的访问"、但根据7.4.3、ULPS 模式只能从 LP 模式进入。

这是否意味着我们在使用 CSI 接口时无法使用 I2C?

 

 

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH

    SN65DPHY440支持 CSI-2应用中的通道交换、前提是输入和输出之间的通道顺序相同。 请注意​,DPHY440的 LP TX 需要连接到未终止的 LP RX。  由于通道0路径(DA0P/N 和 DB0P/N)支持双向 LP 信令、因此将 DB0P/N LP TX 连接到未端接的 LP RX 非常重要。  如果 DB0P/N LP TX 连接到 HS RX、则 LP 信令将无法达到 LP11电平、这将导致 DPHY440无法在 Lane0上启用 HS 数据路径。  

    CSI-2应用仍支持 I2C 访问。

    谢谢

    David