Other Parts Discussed in Thread: SN65DPHY440SS
您好、先生、
我的客户希望设计 SN65DPHY440SS 以在经过较长 FPC 后增强图像传感器 MIPI 信号。
有关 SN65DPHY440SS 有2个问题。 请提供您的意见。
图像传感器接口是 CSI-2、我们是否可以交换通道以使布局平稳? 示例:将传感器 lane0连接 到 SN65DPHY440SS DA1、lane2连接到 DA0。
客户在数据表7.4.2中看到了 LP 模式、但它用于 DSI、因此客户希望确认当传感器接口为 CSI-2时、SN65DPHY440SS 可以交换通道。
关于 I2C、客户看到了第7.5节中的说明:"超低功耗状态(ULPS)期间支持对 CSR 寄存 器的访问"、但根据7.4.3、ULPS 模式只能从 LP 模式进入。
这是否意味着我们在使用 CSI 接口时无法使用 I2C?
BR、
SHH