This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TUSB9261:TUSB9261 SATA/USB3桥接器,极性交换

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923557/webench-tools-tusb9261-tusb9261-sata-usb3-bridge-polarity-swap

器件型号:TUSB9261

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我注意到 TUSB9261的固件 中有三个版本

  • TUSB926x_FW_v1.06_SATA_NO_POLICE_SWaP
  • TUSB926x_FW_v1.06_SATA_POLICE_SWAP_Both
  • TUSB926x_FW_v1.06_SATA_POLICLE_SWAP_RX

但在我的设计中、我只需要交换 Tx (PIN56引脚57)、如图所示。

我想知道我的设计应使用哪个版本的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    默认情况下、TUSB926x_FW_v1.06包含 SATA TX 的极性交换。