This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:处理未使用的引脚

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923136/pca9536-handling-for-unused-pins

器件型号:PCA9536

您好!

我的理解是否正确、即 P0、P1、P2和 P3的未使用引脚不应保持悬空、因为  在默认设置中、每个端口引脚都启用为具有高阻抗的输入?
如果是、是否应将下拉电阻器添加到任何未使用的引脚?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    是的、您的理解是正确的-最好不要使用浮动输入运行。  它们可以从外部上拉为高电平或低电平、也可以配置为输出。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速回复。

    我建议向我们的客户添加上拉或下拉电阻器。

    此致、
    加藤