This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9536:如何计算电压(输出低电压)

Guru**** 2384180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923138/pca9536-how-to-calculate-vol-output-low-voltage

器件型号:PCA9536

您好!

请告诉我如何在 VCC=3.3V 时计算电压?

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kato-San、

    只要已知灌电流、就可以使用图8。  要计算灌电流、您可以将上拉电阻(Vpullup - VOL)上的压降除以其电阻。  为了简化计算、您最初可以假设 VOL 为0V 并且 ISINK = Vpullup / Rpullup。  这将略微高估灌电流、进而高估 VOL。

    对此,
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max-San:

    感谢您的快速响应。

    我知道。

    此致、
    加藤