This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:布局示例中是否缺少电阻器?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450, THVD1520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923045/thvd1450-layout-example-missing-resistors

器件型号:THVD1450
主题中讨论的其他器件: THVD1520

大家好

 

我对 THVD1450设计示例和布局示例有疑问。

在数据表中、图37中有两个防脉冲电阻器。

另一方面,图40没有这些防脉冲电阻器,我漂移了为什么。

 

我检查了其他数据表、发现 THVD15xx 的数据表与 THVD14xx 类似、但 THVD1520的设计示例(图21)和布局示例(图24)中都具有脉冲保护电阻器。

我假定 THVD14xx 和 THVD15xx 的数据表中简单省略了这些电阻器、因为这些电阻器并不总是必需的。

我的理解是否正确?

 

 

此致、

Kurumi Hasegawa

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、图像显示不正确。

    我指的是数据表中的这些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈塞加瓦-圣

    您的理解是正确的。  这些电阻不需要运行、但有时会出现在应用中、以通过限制流入 IC 的浪涌电流来进一步保护收发器免受耦合到端口的电气应力。  因此、它们可能出现在某些典型的应用图中、而不是其它应用图中。  请告诉我这是否不清楚、或者您是否有其他问题。


    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Max-San

    我知道。

    非常感谢。

    此致、

    Kurumi Hasegawa