This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:TPS65982无法检测到 C 型插头的一侧

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923104/tps65982-tps65982-can-not-detect-the-one-side-of-the-type-c-plug

器件型号:TPS65982

大家好、

我的客户发现一个 TPS65982发生故障、它只能检测 C 型插头的一侧、但如果翻转到另一侧、则无法检测到它、Vbus 未开启、并且无法对器件充电。

显示为 PD 的日志不会继续。

而问题侧的波形、则 CC 引脚无法继续 拉高。 它在很短的时间内上升和下降、您能不能说出原因?

工作侧波形位于此处下方:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    这也是在另一个 EVM 上发生的吗? 如果 Type-C 电缆的一侧发生故障、则可能会损坏电缆或 EVM 插座上的引脚。 您能否使用另一个 TPS65982 EVM 或新的 Type-C 电缆对其进行测试?  

    此外、您能否提供有关设置的更多信息、例如您在另一端连接的设备?

    谢谢、

    哈里