This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SIGCONARCHITECT:如何安装 sigcon?

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922275/sigconarchitect-how-to-instal-sigcon

器件型号:SIGCONARCHITECT
主题中讨论的其他器件:DS125DF1610

我已下载 SIGCONARCHITECT3-WRTE V3.0.0.10、文件名为"snlc066a.txt"。 如何安装此软件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li、

    听起来防火墙正在将文件从.zip 文件变为.txt 文件。  您也可以尝试在工作之余从电子邮件帐户下载文件、或要求当地的 TI 联系人帮助您获取文件。

    如果您的一侧有安全的文件传输位置、我们可以帮助您直接向您发送所需的文件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我从.zip 中更正文件、并成功安装。

    我想使用 Sigcon 来配置 DS125DF1610、但无法找到从何处下载"DS125DF1610 updateer.exe"

    从何处可以获取 DS125DF1610的 updater.exe?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎  为您正确安装 Sigcon Architect。

    DS125DF1610更新程序可在 Sigcon Architect 页面上找到。

    向下滚动并查找

    SIGCONARCHITECT-Retimer-profiles

    有一个包含所有 DS125重定时器的下载按钮、其中包括 DF1610

    此致、

    Lee