This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT2:工作电压为2.5V

Guru**** 2856630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922929/sn65lvdt2-operation-at-2-5v

器件型号:SN65LVDT2

大家好、

 

但愿你一切顺利。 我对  SN65LVDT2DBVT 有疑问。  收发器用于 差分输入时钟为125MHz、3.3 LVCMOS 信号的电流设计。 该收发器的 VCC 也为3.3V。 输出 LVTTL 信号 以2.5V 逻辑电平为器 件馈送电压、最大输入电压为2.8V。它似乎适用于上一代设计、但在理论上似乎不应如此。  

 

 此设计的下一代最佳解决方案是什么:

最好的方法是使用2.5V 电源为收发器供电、可能是2.7V 电源、以确保输出 TTL 信号处于所需的电压电平。 输入时钟是否需要电平转换器? 我假设它不符合收发器上的最小输入电压。

2.对输出进行电平位移是否更有意义。  

在查看数据表后、似乎选项1是可行的。  请确认。

 

谢谢、

John Garrett

TI-AFA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您可以执行选项1。

    此致、

    I.K.