This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517A:EN 引脚

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923193/tca9517a-en-pin

器件型号:
大家好、团队、
 

1.     如果器件始终处于激活状态、是否需要 EN 上的外部电路?

EN 有一个到 VCCB 的内部上拉电阻、因此客户认为无需外部电路。

 

2.     将多个 TCA9517A 与并联连接是否有任何问题?

客户认为没关系、因为每个 TCA9517A 都可以隔离主侧。

 

      3.空闲状态是否表示没有传输任何数据?

 
谢谢、此致、

米希亚基
大家好、团队、
 

1.     如果器件始终处于激活状态、是否需要 EN 上的外部电路?

EN 有一个到 VCCB 的内部上拉电阻、因此客户认为无需外部电路。

 

2.     将多个 TCA9517A 与并联连接是否有任何问题?

客户认为没关系、因为每个 TCA9517A 都可以隔离主侧。

 

      3.空闲状态是否表示没有传输任何数据?

 
谢谢、此致、
米希亚基

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Michiaki Tanii"]

    器件型号: TCA9517A

    大家好、团队、
     

    1.     如果器件始终处于激活状态、是否需要 EN 上的外部电路?

    EN 有一个到 VCCB 的内部上拉电阻、因此客户认为无需外部电路。

    [Bobb]内部上拉电阻器较弱(我认为100k、容差为20%)。 如果您的终端设备将用于可能耦合到使能引脚上的大量电气噪声的区域、那么我建议使用更强的外部上拉电阻器、甚至是电容。 否则、您可以将其保留为原样。

     

    2.     将多 个 TCA9517A 与并联连接是否有任何问题?

    客户认为没关系、因为每个 TCA9517A 都可以隔离主侧。

    [博比]这取决于 如果 B 侧被连接、TCA9517A 不能连接到另外一个。 您能否提供方框图、以便我们验证连接是否正常?

     

          3.空闲状态是否表示没有传输任何数据?

    [Bobb]空闲状态表示 SDA 和 SCL 都处于高电平、而不会发生任何通信、因此不会进行数据传输。

     
    谢谢、此致、

    [/报价]