This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83826I:开发板

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83826I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922532/dp83826i-development-board

器件型号:DP83826I

您好!

只是想知道为什么突出显示的电阻器与 DP83826I 开发板上的电阻器-LED 并联?

最棒的

~Alicia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    该电阻器用作下拉电阻器来设置 LED_0自举。 这样 LED_0引脚被捆绑为"低电平"、LED_0引脚将被配置为高电平有效模式。  

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我找不到任何文档会告诉我有自举来定义此输出的高电平或低电平有效-因此我担心可能会缺少更多有关如何更好地应用德州仪器的 DP83826I 的文档。

    请指引我阅读此文档吗?

    此外、该电路板的占用空间也受到限制。 似乎可以通过 MDIO 从主机微控制器配置 LED 高电平有效/低电平有效、但我不确定。

    谢谢、

    ~Alicia  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alicia、

    DP83826I 数据表未明确说明 LED 引脚将配置为高电平有效或低电平有效模式、这是在数据表刷新中值得强调的好地方。  

    与自举设置相反、LED 将处于活动状态。 如果 LED 与 PU 电阻器绑定、则 LED 为低电平有效、如果 LED 与 PD 电阻器绑定、则 LED 为高电平有效。 如您所述、这也可通过寄存器配置进行控制。  

    此致、
    Justin