This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:SGMII

Guru**** 2837210 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/923022/dp83867e-sgmii

器件型号:DP83867E

我希望4WIREMODE SGMII 在没有任何 MDIO 配置的情况下工作。
它是否仅适用于 LED _ 0自举设置?
不控制 MDIO 是否有任何限制?
(例如、我们无法启用/禁用自动协商功能。 等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用 LED_0将器件设置为 SGMII 模式、而无需额外的 MDIO 配置。 但是、强烈建议将 MDIO 访问用作调试工具、并在评估系统时能够调整 PHY 的功能或性能。  

    此致、
    Justin