This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020BEVM:使用主机枚举和单个下行流端口

Guru**** 2556820 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020BEVM, TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922890/tusb8020bevm-host-enumeration-and-single-down-stream-port-use

器件型号:TUSB8020BEVM
主题中讨论的其他器件: TUSB8020B

我正在设计一个电路、将 TUSB8020B 用作中继器、以延长 USB 3.0通信距离。 在电路设计之前、我尝试使用其演示板  TUSB8020BEVM 对其进行评估。 我对该演示板和 TUSB8020B 有几个问题、

主机和 TUSB8020BEVM 上的上行 USB B 连接器之间在仍达到5G 左右 SS 数据速率时允许的最大电缆长度是多少?

TUSB8020BEVM 上的下行 USB A 连接器与 USB 器件 之间在仍达到5G 左右 SS 数据速率时允许的最大电缆长度是多少?

3. 如果只使用一个下行端口,是否可以将与另一个下行端口相关的所有信号引脚保持悬空打开?

无论是否有器件连接到下游端口、演示板都将在主机上枚举、无论何时通过电缆连接到主机。 当连接到下游端口的 USB 器件只枚举连接到主机时、是否有方法将其配置为仅枚举、而让主机仅枚举连接的器件而不枚举 TUSB8020BEVM?

5.如果主机只能将 TUSB8020BEVM 枚举为 TUSB8020BEVM、则不连接 USB 器件、需要通过 SMBus 更改制造商字符串和产品名称。 是否有软件工具和配置装置可用于通过 SMBus 对其进行配置? 或者配置专用 I2C EEPROM、以便 通过 I2C 从 EEPROM 配置 TUSB8020BEVM?

6. TUSB8020BEVM 是否需要在主机上安装专用驱动程序?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kelly、

    主机和 TUSB8020BEVM 上的上行 USB B 连接器之间在 仍达到5G 左右 SS 数据速率时允许的最大电缆长度是多少?

    [TI] USB 3.0电缆通常最大值= 3M、USB 2.0电缆通常最大值= 5M。

    TUSB8020BEVM 上的下行 USB A 连接器  与 USB 器件 之间在仍达到5G 左右 SS 数据速率时允许的最大电缆长度是多少?

    [TI] USB 3.0电缆通常最大值= 3M、USB 2.0电缆通常最大值= 5M。

    3. 如果只使用一个下行端口,是否可以将与另一个下行端口相关的所有信号引脚保持悬空打开?

    [TI] 可以

    无论是否有器件连接到下游端口、演示板都将在主机上枚举、无论何时通过电缆连接到主机。 当连接到下游端口的 USB 器件只枚举连接到主机时、是否有方法将其配置为仅枚举、而让主机仅枚举连接的器件而不枚举 TUSB8020BEVM

    [TI]不可以、USB 集线器必须枚举为 USB 上的器件才能正常工作、即使没有连接下游器件也是如此。

    5.如果主机只能将 TUSB8020BEVM 枚举为  TUSB8020BEVM、则不连接 USB 器件、需要通过 SMBus 更改制造商字符串和产品名称。 是否有软件工具和配置装置可用于通过 SMBus 对其进行配置? 或者配置专用 I2C EEPROM、以便 通过 I2C 从 EEPROM 配置 TUSB8020BEVM?

    [TI] TI 提供了 EEPROM 编程工具、但集线器仅在硬休息后立即从 EEPROM 提取数据到器件(使用 GRSTz)、因此无法根据连接的器件更改这些值。

    6. TUSB8020BEVM 是否 需要在主机上安装专用驱动程序?

    [TI]不可以、USB 集线器使用通用操作系统驱动程序。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    非常感谢您的回复! 我没有找到有关 EEPROM 编程工具的信息。 您是否要为我提供一个链接

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请接受我的朋友的请求、我将直接发送。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、

    我已接受您的朋友请求。

    此致、

    Kelly