This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:MDIO 无法正常工作

Guru**** 2831025 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922754/dp83867is-mdio-can-not-work

器件型号:DP83867IS

你(们)好  

加电后、MDIO 的引脚始终为0V。 当 SOC 向 PHY 写入某些数据时、MDIO 的设计电平为1V、无法达到正常电平1.8V (VDDIO 为1.8V)

断开 R431、断电时 PHY 到 GND 的 MDIO 接近1M 欧姆、上电时约为60~70 Ω。 我想 PHY 的 MDIO 是 OD 输出吗? 输出低电平(0V)的持续变化是什么?

e2e.ti.com/.../SCH-_5F00_-39-Ethernet1-RGMII-RJ45.pdf

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您能否验证 GPIO_0上没有上拉电阻器、并提供0x6E 和0x6f 寄存器值以验证设置是否符合您的期望?

    根据数据表、GPIO_0必须捆绑到模式1或3、否则 MDIO 可能会受到影响。

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

    我移除了 GPIO_0和 SOC 之间的0Ω Ω 电阻器、没关系。

    SOC 内部可能有一个上拉电阻器

    谢谢