This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84:使用 SN65DSI84时出现小部件颜色问题

Guru**** 2537880 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921944/sn65dsi84-a-small-part-color-issue-with-using-sn65dsi84

器件型号:SN65DSI84
主题中讨论的其他器件: DSI 调谐器

您好、先生、

我的一位客户正在使用 SN65DSI84、遇到了以下问题:面板的一部分存在颜色问题、因此在该部件中显示了两种不同的颜色。 我是否可以提出理由?

感谢您的支持!

感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenting、

    请分享面板数据表以及 DSI 调谐器中的设置(参考此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890)

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5706.M215OG64_2D00_183_2D00_1901---_265E_TP_2800_CSOT_2900_.pdfe2e.ti.com/.../CSRold.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、I.K、  

    实际上、该设置由您检查与 POST https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/900368相关的设置。 然后、我通过电子邮件向您发送了一个客户设置。 在这种情况下、我是否可以询问客户平台设置是否与 DSI 调谐器设置不匹配而导致的问题? 如果是、哪个部件未进行标记以导致这种颜色问题、例如任何时钟。?

    感谢您的建议。

    此致、

    Wenting  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些设置看起来正常。 是否可以尝试启用测试模式以查看是否仍然存在颜色问题? 通过选中"Test Pattern (测试图案)"框并重新生成设置、可以使用 DSI 调谐器启用测试图案。  

    测试模式应如下所示:

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来测试图案也有一些变色。 您能否尝试使用测试模式将 CHA 和 CHB 更改为格式1、并查看这是否会改变颜色(请包括另一张图片)?

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     寄存 器0x18 的值  将 fram 0x6c 更改为 0x6f 、 但是颜色 和旧颜色也一样。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将寄存器 0x18 的值  从 FRAM 0x6c 更改为 0x6f

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     白色是 正常现象  、使用测试模式将 CHA 和 CHB 更改为格式1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。 将测试模式更改为格式1后、测试模式看起来正确。 根据您的面板数据表、它应该是格式2、就像您原来的格式一样。 面板数据表中的信息可能不正确。  

    您能否将其保持为格式1 (0x18 = 0x6f)并关闭测试模式、然后返回显示来自 DSI 源的视频? 颜色是否仍然不正确?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        将其 保持为格式1 (0x18 = 0x6f)并关闭测试模式并返回显示来自 DSI 源的视频时的结果与此图片相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、现在看起来比以前差了。

    您能否检查寄存器0xE5中是否设置了任何错误位? 通过在读取前向该寄存器写入0xFF 将其清零。

    此外、您是否在多个器件上看到此问题? 是否有任何单位正确显示颜色?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. 读回所有调整器并确认它们被正确写入  --好的

    将0xFF 写入 寄存器0xE5以清除错误寄存器、然后 读取 寄存器0xE5、值为0x00