This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:技术规格问题检查

Guru**** 2931950 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922731/tca9517-spec-questions-check

器件型号:

尊敬的团队:

我的客户对 TCA9517应用有一些疑问:

1.当端口 B IOL 大于6mA 时,如何找到端口 B 的电压值?

2.关于建议工作条件的 VIL 规格,这意味着当输入电压低于0.3*VCC 时,该芯片中的信号很低,我可以对吗?

 

3.请、详细说明第一个第二个和随后的低电平是什么。

谢谢你。

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Jim Chen"]

    器件型号: TCA9517

    尊敬的团队:

    我的客户对 TCA9517 应用有一些疑问:

    1.当端口 B IOL 大于6mA 时,如何找到端口 B 的电压值?

    [Bobb] 图表是线性的、因此您可以使用点斜率公式来提取较大的值。

    2.关于建议工作条件的 VIL 规格,这意味着当输入电压低于0.3*VCC 时,该芯片中的信号很低,我可以对吗?

    [Bobb]只有当您谈论的是 Vil (A 侧)或 ViLB (仅当 A 侧为高侧)时、这是正确的。 B 侧有一个称为 ViLc 的第二个参数、在 A 侧为低电平的条件下、B 侧输入必须低于 ViLc、以便 A 侧在释放后为低电平。

     

    3.请、详细说明第一个第二个和随后的低电平是什么。

    [Bobb]您是否询问有关容积(A 侧)和容积(B 侧)的信息? A 侧的规格是这样的:如果 IOL 为6mA、则 Vola 最大值为0.2V 在电压(B 侧)时、此处的输出电压通常为0.52V、因为这是静态电压偏移、不会随电流的变化而变化太大。

    谢谢你。

    此致、

    Jim

    [/报价]