This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB927Q-Q1:DS90UB927Q

Guru**** 2549940 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922642/ds90ub927q-q1-ds90ub927q

器件型号:DS90UB927Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UB927Q

我的客户在其系统板上使用了两个 DS90UB927Q、两个 DS90UB927Q 共用同一条 I2C 总线。 两个927Q 控制2面板、分别配有928Q。

面板侧的928q 分别控制触摸面板。  

问题是客户通过 GPIO 启用其中一个触摸面板、然后另一个927Q 无法读取任何地址。

这是正常行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能更详细地解释一下吗? 这意味着什么是 GPIO、另一个927无法读取的地址是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    GPIO 设置为触摸屏的使能引脚。

    因此、当一个927发送一个触摸面板的 GPIO 时、另一个927似乎没有从另一个触摸面板获取任何信号。

    我想知道主机是否无法同时获得2个触摸面板。

    BR。

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否在连接到两个927然后路由到两个928的主机上使用了两个差分 GPIO?

    您的器件是否使用相似或不同的 I2C 地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在确认客户是否使用类似或不同的 I2C 地址。