This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3238:现场几周后 MAX3238出现故障

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3238

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922000/max3238-max3238-failure-after-a-few-weeks-in-field

器件型号:MAX3238

我们有一款产品已经销售了大约十年、它使用了 MAX3238C。 最近、我们进行了生产运行、3个器件在现场出现故障。 其中一个在几天后出现故障、另一个在几周后出现故障、第三个在2019年12月安装。

调查发现 MAX3238C 芯片出现故障的问题。 故障导致所有输出电压低于1伏。 电荷泵正在振荡、但也仅低于1伏。 电源电压为+5V。 C1 = 0.22uF、C2–4为1uF。 强制打开和强制关闭都连接到+5V。

由于此设计已在该领域使用了近十年,而且我们已售出了500多件,因此我们不认为问题是设计缺陷。

我们也没有发现任何可能导致故障的外部事件。 每个故障都来自不同的位置。 安装过程与过去的任何安装过程没有什么不同。 这些是我们首次看到的 MAX3238C 故障。

根据我们的记录、过去使用的芯片也是 TI MAX3238C。

在我们看来、芯片本身可能存在问题。 可能是 CFSI 问题。 3个芯片上的标记完全相同:

顶行:(TI 标识) 52CYSEKC4、C4带下划线
第二行:MAX3238C

是否有人遇到过这些芯片的故障?

请提供任何援助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您是否介意我通过 myTI 帐户上的电子邮件地址与您联系?  简而言之、我们不知道与此芯片相关的任何问题、尤其是与此芯片或此批次相关的问题、但我可以私下分享更多信息、我想更详细地讨论您的应用的用途、以便尝试帮助调试工作。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以通过 myTI 帐户上的电子邮件地址与我联系。  khendrix@agmelectronics.com

    我不认为问题是由于 MAX3238是如何使用的。  早在2009年、我们就一直在使用该电路板与 MAX3238C、并创建了300个器件、至今没有任何问题。  这些电路板连接到我们生产的另一个使用 MAX240芯片的较旧器件。  这些器件彼此之间只有 几英尺的距离、因为它们安装在同一个面板上并使用相同的电源。  

    我想您可能已经回答了我的一个问题。  "52CYSEKC4"是有效的批次代码。  使用该芯片的电路板是我们通过第三方组装的电路板、虽然他们已经制定了 CFSI 程序、但我们希望消除这种可能性。

    另一种可能是它们可能由于 ESD 而损坏。  我知道这些芯片有一些保护。  是对 RS232 I/O 引脚或所有引脚的保护。

    我们仍在评估故障。  如果您有任何想法、请告知我们。  同样、您可以写信至 khendrix@agmelectronics.com 电子邮件地址。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我刚刚给您发送了一封电子邮件-如果您没有收到、请告诉我。  不过、要回答您的另一个问题、所有引脚上都包含一定级别的 ESD 保护、但数据表中提到的15kV HBM 额定值特别适用于外部接口引脚(DOUT 和 RIN)。

    此致、
    最大