This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI84-Q1:如何通过 DSI 调谐器配置 I84?

Guru**** 2925360 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921937/sn65dsi84-q1-how-to-configure-i84-by-dsi-tuner

器件型号:SN65DSI84-Q1
主题中讨论的其他器件:DSI 调谐器

大家好、

我的客户正在使用具有 MIPI DSI 转 LVDS 桥接器(SN65DSI84)的显示板来提供 LVDS 显示。 它们需要启动双通道 LVDS 显示(COG-CHSDT002-01)。

我们已按照如下所示配置面板输入、并根据数据表配置 DSI 输入以生成 CSR 值。 但显示屏无法正常工作。

DSI 调谐器配置如下所示、以供您参考。

您能帮助检查配置吗? 谢谢你。  

此外、客户反馈 DSI 输入配置如下、并且工作正常、但 我很困惑。

此致、

余宋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/918890

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    实际上、我之前已经阅读过此常见问题解答、我也遵循了您的指导。

    但是、无法根据此配置显示客户反馈。 具体配置如问题所示。 并将 DSI 通道 A CLK 更改为188、Divisor 更改为4以正常显示。 根据指南计算:47.1*24*2/(2*4)=282.6,而不是188。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    DSI CHA CLK 设置为282.6MHz 时的配置是正确的。 但是、客户需要确保其 DSI 源的输出与 DSI 调谐器(HPW、HBP、HFP、VPW、VBP、 VFP、HActive、VActive、clk 频率等)。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K.:

    您可以参阅下表以了解包括 PCLK 和消隐在内的显示参数。 它完全根据表中的数据进行设置、如第一张图片所示。 请帮助检查 设置的问题、谢谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yu、

    检查 DSI 源输出设置、而不是 LVDS 设置。 即、在以下常见问题解答 中检查#2和#4:https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/852871 

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 I.K:

    已确认与 DSI 相关的配置。

    此外、除了由 DSI 调谐器自动配置的寄存器外、我们还需要手动更改其他寄存器吗?

    现在显示客户反馈、但显示屏将重影、如下所示。 然后将寄存器0x1A=0x03更改为0x1A=0x43。 正常显示。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅寄存器说明。 这意味着它们要么将 CHA 和 CHB 路由混合在一起、要么交换来自 DSI 源的偶数/奇数映射。

    此致、

    I.K.