This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E0B04:汽车级计划

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E0B04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922601/tpd1e0b04-car-grade-schedule

器件型号:TPD1E0B04

大家好、

 我们是否有 TPD1E0B04的 CAR 计划?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们目前没有计划通过汽车认证 TPD1E0B04。

    我们目前正致力于自动认证的器件是 TPD1E01B04DPYR。 该器件的电容略高(0.2pF 与0.15:DPY 封装的典型值)、但提供了更高的 ESD 保护。

    如果没有鉴定问题、TPD1E01B04DPYR 的样片预计在21年第1季度提供、RTM 预计在21年第2季度提供。

    如果您对 TPD1E01B04DPYR 还有任何疑问、敬请告知。

    此致、

    Andy Robles