This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0384:支持1.0625Gbps 数据速率

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324, LMH0384

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922631/lmh0384-support-for-1-0625gbps-data-rate

器件型号:LMH0384
主题中讨论的其他器件:LMH0324

大家好、

我们已将 LMH0384SQ 器件 用于 SDI 输入 均衡、因为 我们以1.0625Gbps 的速度运行时、该芯片是否能够支持该特定的数据速率、请提出建议?

如果这个模块支持的话、是否有任何针对芯片的设置?

此致、
Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    LMH0384是一款自适应均衡器、主要针对 SDI 数据速率。 我认为1.0625Gbps 是光纤通道数据速率。 在此数据速率下、器件将具有一些增益、并且可以正常工作。 但是、器件尚未以该数据速率进行特性描述。 您可以考虑的另一个器件是 LMH0324。 此部件在该数据速率下具有更大的增益-如果这很重要。

    此致、Nasser