This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZT 振荡器;

Guru**** 2805935 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922112/dp83867e-dp83867ergzt-oscillator

器件型号:DP83867E

您好!  
是否可以 将 DSC1001DL5-025.0000T 与 DP83867ERGZT 配合使用?

主要是抖动 RMS 和相位噪声。

DP83867ERGZT 要求 RSM 抖动:11psmax

第104页给出的相位噪声图

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Balaji、

    最大11ps 的 DP83867抖动规格适用于12kHz 至5MHz 的范围、因此 DSC1001DL5 @ 100MHz 的15ps 最大抖动不违反我们的规格。 但是、澄清指定范围内的振荡器抖动将使选择更加自信。

    此致、
    Justin