This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C31:AM26C31的差分输出频率/带宽限制

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C31, AM26LV31E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922368/am26c31-differential-output-frequency-bandwidth-limit-of-am26c31

器件型号:AM26C31
主题中讨论的其他器件: AM26LV31E

大家好、

我是否可以知道 AM26C31的差分输出频率/带宽限制? 客户正在评估此器件、他们想知道它是否支持8MHz。

在有关该规格的数据表中、我们应该参考哪个参数?

谢谢。

此致、

利维亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Livia、

    数据表的第6.7节(第6节) 详细介绍了该线路驱动器的开关特性。 从低电平到高电平以及从高电平到低电平的最小传播延迟时间为3ns。 这将为您提供~166MHz 的理论最大开关速率。 因此、您可以在8MHz 下非常舒适地运行该器件。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Livia、

    另一个数据点是 AM26LV31E 在32MHz 下工作。 AM26LV31E 和 AM26C31具有相似的上升/下降时间(典型值5ns、最大值10ns)。

    此致、

    Hao