This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVP5146M2:tvp5146m2的图文电视问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146M2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922139/tvp5146m2-teletext-problems-with-tvp5146m2

器件型号:TVP5146M2

大家好:

,使用两个承载图文电视的 CVBS 信号源来测试 TVP5146M2 Δ Σ 的图文电视提取、但遇到了以下一些问题

第一个信号源与 "ETS 300 706" 标准的第6.1章和第6.3章所述相同、并且具有相同的"时钟运行输入(16位:1010101010101010)"。 该信号源 TVP5146M2可以正常提取图文电视数据。

第二个测试信号的"时钟)"比第一个(14位:101010101010 μ s 少一个脉冲信号"10"、其中的图文电视数据不能由 TVP5146M2提取。

但是、当我们使用模拟调制器调制上述两个信号并通过电视接收它们时、电视可以正确解析和显示两个信号中携带的图文电视、这表明信号内容应该没问题。

我们想知道 TVP5146M2是否具有对"时钟磨合"脉冲数的特定检测、以便无法检测第二种格式的图文电视数据、或者 TVP5146M2是否有相应的配置来调整"时钟磨合"。

谢谢

祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    遗憾的是、我们无法支持有关 TVP 系列器件的任何查询。

    产品文件夹中已经提到了这一点

    https://www.ti.com/product/TVP5146M2

    对由此给您带来的不便和缺乏指导表示遗憾。

    雷克斯