This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215EVM:HD3SS215EVM

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215EVM, HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921773/hd3ss215evm-hd3ss215evm

器件型号:HD3SS215EVM
主题中讨论的其他器件: HD3SS215

Hd3ss215evm 用户手册仅包含 PCB 图片、您能为我提供 PCB 源文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您接受我的友谊请求、以便我可以将文件发送给您吗?

    谢谢
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../SCHEMATIC1-_5F00_-HDMI_2D00_SWITCH.pdf

    我已通过您的邀请。 非常感谢。 我已经绘制了原理图、请给我一些建议。 我的应用是使用两个 hd3ss215实现两台主机和两台显示器之间的切换

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    必须将 OE 引脚上拉至高电平、并且不能在 U15上使其悬空

    2.原理图中缺少 U16输入的连接器。

    3.对于采用两个 HD3SS215的此设计、是否需要在拉电流和灌电流之间连接转接驱动器/重定时器以进行信号完整性补偿?

    谢谢

    David