This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP158:从 GPU 到 TDP158和 TDP158再到连接器的布线长度和布线阻抗要求

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP158

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922242/tdp158-trace-length-and-trace-impedance-requirement-from-gpu-to-tdp158-and-tdp158-to-connector

器件型号:TDP158

大家好、

以下线路的最大布线长度和布线阻抗是多少?

L1:GPU 至 CAP

L2:CAP 至 TPD158

L3:TPD158至 HDMI 连接器

以及 TDP158的布局指南?

此致、

迪伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪伦

    DP158均衡器可补偿输入侧高达15.5dB 的损耗。 请查看第9.2.3节、您可以看到 DP158能够在20英寸4mil 迹线之后打开眼图。 在连接器侧、它具有3.5dB 预加重。

    请查看 GPU 并查看 GPU 是否对差分阻抗有特定要求。 如果没有、请遵循 HDMI 规格阻抗100欧姆+/-15%。

    随附了 HDMI 布局设计指南。

    e2e.ti.com/.../5706.Texas-Instruments-HDMI-Design-Guide.pdf

    谢谢

    David