This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:如果端口配置为输出,我们可以将 LED 连接到端口吗?

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922082/tca6424a-can-we-connect-an-led-to-the-port-if-the-port-is-configured-as-output

器件型号:TCA6424A

如图所示、我们是否可以使用串联电阻器将 LED 连接到输出端口?

LED 规格为 vf 2.1V、峰值 If 30mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、

    通常、此连接正常、但请注意、建议每个 P 端口的最大拉电流为10mA。 如果这仍然足以点亮 LED、则可以通过调整串联电阻来确保不超过此电流。 如果需要更大的电流、您可以改用数据表中所示的低侧配置。 在该配置中、P 端口可灌入高达25mA 的电流。

    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     如果我们提供上拉电阻器会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是否如数据表中的图30和31所示?  在此配置中、P 端口可灌入25mA 电流。

    此致、
    最大