This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD75:PCB 布线阻抗

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922240/sn65hvd75-pcb-trace-impedance

器件型号:SN65HVD75

您好!  

客户提出以下2个问题。

   引脚 A 和 B 是否应布线为差分信号布线? 是否有布线阻抗要求?

2.   是否需要引脚 R 的布线阻抗控制?

此致、

陈兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Randy、

    通常、最好将 A/B 路由为差分信号、其特性阻抗等于所用布线的阻抗。 不过、对于短 PCB 布线、这通常并不重要。  (您可以将迹线的传播延迟与信号的上升/下降时间进行比较、以确定迹线是否被视为"短路")。

    R 输出通常不需要阻抗控制。  不过、如果 PCB 布线很长、您可以考虑布线宽度和电介质堆叠产生的阻抗、并尝试通过在 R 输出端放置一些串联电阻来匹配它。

    最大