This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS213:有关数据表的问题

Guru**** 2763605 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922471/hd3ss213-questions-about-datasheet

器件型号:HD3SS213

尊敬的专家:

我的客户有关于 HD3SS213-TI 的一些问题、希望咨询 TI、谢谢! !!
关于引脚说明、它表示只有引脚 J4是 VDD 引脚、但引脚 A2也在焊球图中显示了 VDD、哪一个是正确的?


 2. DP 接口,在什么情况下将使用 DDC 接口?
3.如果仅使用 AUX 接口而未使用 DDC 接口,如何处理与 DDC 相对应的引脚?
4.为什么 AUX 上的就地检测电路靠近接收端? 它是否可以放置在源端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅最新的 HD3SS213数据表 SLAS901B–2013年9月–2016年12月修订版、其中显示 A2和 J4均为 VDD 引脚。  

    2. DDC 不用于仅 DP 应用,只使用 AUX 总线。

    3.未使用的 DDC 引脚可在 HD3SS213的两侧保持悬空。

    根据 DP 规范要求、没有、100k 上拉/下拉电阻必须位于灌电流上。

    谢谢

    David