This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75157:SN75157

Guru**** 2880070 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75157, THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922335/sn75157-sn75157

器件型号:SN75157
主题中讨论的其他器件: THVD1450

大家好、

我的客户正在寻找与 SN75157类似的器件。 但是、电源为3.3V、通道数应<= 2。 请提供一些建议吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olin、

    对于3.3V 应用、我建议使用 THVD1450器件。  它是一个半双工收发器、因此需要使用其中的两个收发器才能实现 SN75157等双接收器功能。

    最大