This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306–正在寻找更高的 VREF2电压解决方案

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922374/pca9306-pca9306-looking-for-higher-vref2-voltage-solution

器件型号:PCA9306

目前、我们在设计中使用了 PCA9306。 因为在客户应用中、VREF2的浪涌电压将大于12V。

因此、我们希望通过添加 ESD 保护功能或 VREF2 > 12V 解决方案来更改解决方案。 但引脚配置需要 P2P PCA9306。 我是否可以向您咨询此类解决方案? 谢谢。

 

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    在为低电压逻辑而设计的类似器件中、很难找到这样的高电压容差。  您是否考虑使用齐纳二极管/TVS 之类的器件来将电压钳制在可接受的水平?

    此致、
    最大