This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HD3SS215交流电容位置问题

Guru**** 2949120 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922371/hd3ss215-hd3ss215-ac-cap-position-question

器件型号:HD3SS215

大家好、团队、

我发现电容器位于 Swickh 之前或之后、电容器的位置之间是否存在任何差异? 建议使用哪一个?

感谢 advacne。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    HD3SS215共模电压(VCM)为0至3.3V。 如果拉电流和灌电流共模电压满足 HD3SS215共模电压要求、则最好将交流电容放置在 HD3SS215和外部连接器之间。

    如果源共模电压不满足 HD3SS215共模电压要求、但灌电流满足该要求、 然后、应在电源和 HD3SS215之间放置交流电容、以阻断电源共模电压、并让接收器设置 HD3SS215共模电压(方框图#1)。

    3.如果灌电流共模电压不符合 HD3SS215共模电压要求、但拉电流满足要求、 然后、应在灌电流和 HD3SS215之间放置交流电容、以阻断灌电流共模电压、并让拉电流设置 HD3SS215共模电压(方框图#2)。

    4、如果源共模电压和灌电压均不符合 HD3SS215共模电压要求、 然后、应在 HD3SS215的两侧放置电容器、并需要一个外部偏置网络来设置 HD3SS215共模电压、偏置网络电压设置在0至3.3V 之间。

    谢谢

    David