This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe Gen4 &放大器;SAS4重定时器

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS160PR410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922209/pcie-gen4-sas4-retimer

主题中讨论的其他器件:DS160PR410

您好、先生、

如果我们需要在设计中使用 PCIe 第4代和 SAS4重定时器、请考虑布局布线长度。

您是否推荐了相对产品? 谢谢。

祝你一切顺利
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    我们没有 SAS4重定时器。  我们正在开发 PCIe Gen4重定时器、但它在 SAS 数据速率下不起作用。

    对于 SAS/SATA 应用的组合、我们建议使用 DS160PR410器件。

    此致、

    Lee