This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:我们是否具有 PRBS 校验功能?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111, DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/922321/ds125df111-do-we-have-the-prbs-check-function

器件型号:DS125DF111
主题中讨论的其他器件: DS110DF111

尊敬的团队

DS125DF111有一个问题。

数据表中仅提到我们可以支持 PRBS 发生器、但未提及 PRBS 校验。 因此、我想与您再次核实一下。 我们是否支持 PRBS 校验功能?

我们的 PRBS 支持什么数据速率? 我可以找到12.5Gbps、9.8304G,10.3125Gbps。 如何计算或仅计算固定值?

此致

张志

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    DS125DF111和 DS110DF111不支持 PRBS 校验功能。

    如数据表中所示、输出数据速率是近似的且可自由运行。  这意味着实际输出频率将漂移足够大、以便在任何无法持续工作的特定频率下进行 PRBS 检查。

    此致、

    Lee