This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S521:在&quot 上有任何问题;LV 电源和 PIN2&quot 之间没有10kohm 电阻器?

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920028/tpd12s521-any-issue-on-no-10kohm-resistor-between-lv-supply-and-pin2

器件型号:TPD12S521

您好!

我的客户可以在数据表 P.9中找到 LV 电源和 PIN2之间的10k Ω 电阻器。 移除该电阻器时是否会出现任何问题? 请告诉我需要该电阻器的原因。

 现在、我的客户考虑将 CM202020-01TR (半模)替换到我们的器件。 但是、在电流板上、LV 电源直接与 PIN2相连。 (没有10千欧姆电阻器的焊盘。) 这就是我们向您提出要求的原因。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好将这里的10K 电阻器保留为数据表配置。

    我需要与原始设计人员核实该电阻器值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢你的答复。

    [引用用户="Michael Tan "]

    我需要与原始设计人员核实该电阻器值。  

    [/报价]
    请检查一下。
    我们期待您的答复。
    谢谢、此致、
    M.Hattori。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tan - San、

    有更新吗?  

    谢谢、此致、
    M.Hattori

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    我们应该保持这个电阻器在这里,这个电阻器可能会影响带宽。