This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65EPT22:SN65EPT22 CAN#39;t 识别引脚

Guru**** 2803965 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65EPT22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921759/sn65ept22-sn65ept22-can-t-identify-pins

器件型号:SN65EPT22

大家好、刚刚收到 了 SN65EPT22。  

我尝试使用 SN65EPT22 将 TTL 转换为 LVPECL 以驱动 SFP 模块、但实际上无法找到芯片上的引脚1。 如数据表 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65ept22.pdf?ts=1593646527936&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FSN65EPT22中所述、我可以找到任何基准标记/切割来识别芯片上的引脚

只是不要用错误的连接吹扫芯片。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Keshav、

    我认为芯片顶部应该有一个水平条带。 引脚1将是条带的左上角。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你