This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1E6B06:如何确保它已经通过"IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护"测试?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1E6B06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/920144/tpd1e6b06-how-to-make-sure-it-already-pass-iec-61000-4-2-level-4-esd-protection-test

器件型号:TPD1E6B06

你(们)好,先生

我有两个问题要问:

1)剂量 TPD1E6B06有任何测试报告来证明它能够通过"IEC 61000-4-2 4级 ESD 保护"测试?

2)剂量 TPD1E6B06有任何报告 来证明它具有 RoHS / REACH?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    在数据表中、您会发现、该数据表指出器件通过了特性第一行第一页上的4级 ESD 保护。 有关我们 ESD 器件所执行测试的更多信息、请参阅 此链接上的应用手册。 在报告方面、我们没有针对每个器件的特定报告来证明器件可以通过、但我们确实保证数据表中包含的内容。

    在附录第1页、您还可以在封装信息中找到我们声明器件符合 RoHS 标准的信息。 没有具体的报告可证明器件符合 Rosh 标准、但我们确实保证我们在数据表中所处的位置。

    您是否能够提供您要查找的报告类型的示例、以查看我可以为我们的器件找到的内容?

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢你的答复。

    实际上、我正在寻找 IEC 61000-4-x 报告。

    我 现在明白了。

    谢谢。

    此致、

    黄鑫源