This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有扩频功能的升压转换器

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156-Q1, TPS61378-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921932/boost-converter-which-has-spread-spectrem

主题中讨论的其他器件:LM5156-Q1、 TPS61378-Q1

团队、

如果我们有扩频的升压转换器、您能告诉我吗?

VIN=5V VOUT=14.5V/OUT=14.5V/0.5A

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

    我不知道具有扩频的转换器、但控制器 LM5156-Q1包含扩频。

    可能没有扩频的标准转换器足以满足您的应用需求。 为什么需要扩频?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    我们有一个新器件 TPS61378-Q1具有扩频功能。 让我们通过电子邮件进行讨论。