This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:无法将固件从1.05更新到1.06

Guru**** 2591930 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921651/tusb9261-cant-update-firmware-from-1-05-to-1-06

器件型号:TUSB9261

您好、无法将固件从1.05更新为1.06

系统为 Win10、Burner、并从 https://www.ti.com/product/TUSB9261下载固件

但是、Programm 的按钮在 https://imgur.com/3Zxdg2l 中处于非活动状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Aleksandr、

    请尝试首先擦除闪存以重新编程 SPI 闪存。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我尝试擦除、清理注册表、仍然无法重新编程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是否可以通过系统上的使能引脚暂时禁用 SPI 闪存、然后将 TUSB9261连接到 PC? 允许 TUSB9261引导器件进行连接(预固件加载)应允许您对连接的 SPI 闪存进行重新编程。 请确保在重新写入之前重新启用 SPI 闪存、并确保 SPI 闪存不受写或读保护。