This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB320LAI:在电池电量耗尽模式下、它将具有什么电流模式作为 UFP?

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921695/tusb320lai-while-in-dead-battery-mode-what-current-mode-will-it-have-as-ufp

器件型号:TUSB320LAI
主题中讨论的其他器件:TUSB320

您好 TI 支持:

数据表中

7.3.3电池电量耗尽模式

在电池电量耗尽模式下、VDD 不可用。 CC 引脚始终默认为电池电量耗尽模式下的下拉电阻器。

无电•kΩ±模式意味着:UFP 中的 TUSB320具有5.1 μ A 20% Rd;连接电缆并提供充电

在电池电量耗尽模式下、它将是什么电流模式?

非常感谢。

Cherh-Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应为默认值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian:

    谢谢你。

    在我看来、在 UFP 模式下、通过 CC 引脚检测到电流模式、GPIO OUT1和 OUT2仅为开漏输出、这一点并不清楚

    假设我们不使用 I2C、

    UFP 如何告知 DFP 为 UFP 器件充电需要多少电流?

    最初、我们希望在 CC1和 CC2上使用2个5.1k 下拉电阻来仿真无电电池模式、而无需使用 CC 控制器和 Hope

    为 UFP 器件充电。

    是否有任何关于简化 UFP 设计(仅限 PD 部分)以与商用 USB Type-C PD 高功率适配器(96W)配合使用的建议?

    非常感谢。

    Cherh-Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许我应该提出一个新的问题,而不是在这个问题下提出更多的问题。

    非常感谢。

    Cherh-Lin