This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:TCA9800可接受的最小上拉电阻器值和 Bside

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921976/tca9800-min-pull-up-resistor-value-the-tca9800-can-accept-and-bside

器件型号:TCA9800

大家好 、

我的客户希望 在系统中使用 TCA9800、因为您知道 Bside 不需要放置上拉 电阻器、 我们也不建议在此处使用上拉电阻器。

目前、我的客户的系统必须在 此处使用上拉电阻器、您能否帮助检查 TCA9800可以 接受 Bside 的最小上拉电阻器值? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    这受"IEXT-I"规范的限制。  外部上拉电阻器产生的上拉电流(可计算为 VCC/Rpull-up)不应超过此最大值(200uA)。

    此致、
    最大