This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN888C:主器件和从器件

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN888C, SN65HVD82

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921814/sn888c-master-and-slave

器件型号:SN888C
主题中讨论的其他器件: SN65HVD82

大家好、

我想知道这两件事。 您能回答这些问题吗?

  1. 我想知道 SN888C 是否可以在主设备上使用。 这是否可行? 在数据表图1中、器件仅位于从器件。 此外、 数据表中的从器件和主器件 SN888C 和 SN65HVD82之间有何差异?
  2. 此外、是否可以将具有不同电源电压的 SN888C 置于同一条 RS-485总线上? 在这种情况下、是否存在任何问题?

此致、
Ryo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryo、

    SN888C 需要与一个"已建立"的总线一起工作、这意味着总线电压被确定。 总线电压 可 由 SN65HVD82等常规 RS-485或上拉/下拉电阻器(如数据表中的图11)生成。 回到您的问题、如果 SN65HVD82  和 SN888C 共用同一总线、它们将分别作为主器件和从器件。 SN888C 可作为具有上拉/下拉电阻器的主器件。

    SN888C 仅适用于5V 电源。 但是、3.3V RS-485和5V RS-485可以协同工作、因为它们都可以处理 RS-485信令。

    此致、

    Hao