This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1040:EVM 设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921887/sn65hvd1040-evm-setup

器件型号:SN65HVD1040

大家好、

我的客户正在使用 SN65HVD1040、发现当他们将6个 CAN 器件串联时、CANH 和 CANL 的输出电压将变得非常低~2V、并且会导致读数不稳定
此设计需要7个 CAN 总线串联连接、总长度约为2M。

BTW、是否有适用于该器件的 EVM 板?

连接、还是有其他建议?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

                   从原理图中可以看到、端接电阻器(CANH 和 CANL 之间的电阻器)的值不正确。 您的所有 CAN 节点是通过这种方式连接到总线的吗? 与大多数 CAN 器件一样、此器件仅在第一个和最后一个节点上需要有两个120欧姆端接电阻器、以避免信号反射。 本数据表的第10.2.1节(第19页) 详细介绍了该器件的不同配置。 残桩长度小于0.3m 也很重要、否则您需要添加电阻器以减少系统中的反射。

    SN65HVD1040没有 EVM、但TCAN1042的 EVM 可用于 SN65HVD1040、因为除了 TCAN1042没有 SPLIT 引脚外、引脚排列是相同的。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    最棒的

    Chris