This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN332:兼容性问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN332, TCAN332G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921948/tcan332-compatibility-issue

器件型号:TCAN332

您好!

我想知道的是、该 IC 支持 ISO 15765协议、因为数据表中仅提到一种协议、但其他协议没有提及。 有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jay、

    ISO 15765是 CAN 网络控制器中定义的传输层协议。 控制器通过 CAN 收发器与总线通信、TCAN332是 CAN 收发器。 收发器与协议无关、超出了数据速率限制、并且由于 TCAN332G 的工作速率可高达5Mbps、因此工作正常。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、