This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C750E:CS 保持时间-数据表不一致

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C750E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921599/tl16c750e-cs-hold-time---datasheet-inconsistency

器件型号:TL16C750E

团队、

 TL16C750E 的数据表显示了 CS 信号的保持时间(图4第11页)。 下面的屏幕截图对此进行了标记。
同一图中的第二次数据访问显示了没有保持时间的不同 CS 信号。

您能澄清一下吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当 MODE 引脚设置为 VCC 时、器件使用组合逻辑通过查看两个输入是否为低电平(IOR && CS 或 IOW && CS)来告知何时发生读取/写入请求。 只要 IOR/IOW 和 CS 在所需时间内都处于低电平(在本例中为 t7w)、那么哪个引脚首先变为低电平、哪个引脚先释放都无关紧要。 t6h 在 IOR 或 CS 开始变为高电平后更改地址的速度。 (意味着哪个先变高无关紧要)。

    -Bobby