This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:禁用自动协商时、可以使用 Auto-MDIX?

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921489/dp83822i-auto-mdix-can-be-used-when-auto-negotiation-is-disabled

器件型号:DP83822I

各位专家:

当自动协商被禁用时、客户希望使用 Auto-MDIX。 第42页提供了说明。

另一方面、PHYCR 寄存器如下所述、认为自动 MDIX 应与自动协商模式搭配使用。

我想确认在禁用自协商时是否可以使用 Auto-MDIX。

此致、

希奥·乌奇克西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hisao Uchikoshi、您好!

    是自动 MDIX 也可以在强制模式下使用。

    --

    此致、

    Vikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vikram、

    感谢您的回答。 我知道、即使禁用了自动协商、也可以使用 Auto-MDIX。

    由于我在第一个问题上发布了错误的图片、我更新了。

    此致、

    希奥·乌奇克西