This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS94:与 SN65DSI84兼容

Guru**** 2885180 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI84, SN65LVDS94

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921424/sn65lvds94-compatibility-with-sn65dsi84

器件型号:SN65LVDS94
主题中讨论的其他器件:SN65DSI84

大家好、

我们的客户需要将 LVDS LCD 显示屏驱动器连接到并行显示屏。 驱动器的输出使用 SN65DSI84。 SN65LVDS94是否可以直接与该桥接器相连?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jejomar、  

    是的、这两个器件可以直接连接。 只需确保视频的时钟速率满足两者的要求。 SN65LVDS94可支持20-65MHz PCLK。 SN65DSI84可支持25-154MHz PCLK

    此致、

    Casey