This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6424A:泄漏电流高于数据表规格

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA6424A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/921656/tca6424a-higher-leakage-current-than-datasheet-spec

器件型号:TCA6424A

大家好、

我的客户发现 TCA6424A 的规格问题

待机模式下,疑似故障的 IC 的电流大于正常值(良好:11~15uA,NG:200~500uA)。 (仅为 VCCP 提供电池电源)

我们是否有泄漏电流规格? 下一步、我将让他们执行 A-B-A 交换以验证问题。

您对此问题有什么建议吗?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy、

    是否有任何输入端口悬空?  如果是、请尝试在外部将它们连接到高电平或低电平、或者将它们重新配置为输出。  悬空输入会导致 ICC 增加、而 ICC 会因器件而异。  通常、此行为会被误解为器件故障。

    最大