This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB321:TUSB321未生成输出

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/919053/tusb321-tusb321-not-generating-output

器件型号:TUSB321

尊敬的:

在我们的项目中、我们将 TUSB321 IC 用于独立运行、以实现5V 输出。

我们在 UFP 模式下使用 IC、并希望电流输出为3A。

下面是随附 的 IC 原理图。

 

所以、请为我们提供一些解决方案!!!

正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UFP 通常是耗电设备。 如果您的应用是供电的 UFP、则需要使用 PD 控制器来执行电源角色交换。

    在 UFP 模式下、TUSB321器件监视 CC 引脚上与所连接 DFP 通告的 Type-C 模式电流相对应的电压电平。 TUSB321将检测到的电流广播传递给系统、以便系统可以修改其自身的电流消耗。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我使用 PD 充电器提供5V 3A 的电源。

    因此、在我的设计中、我需要3A 的电流、所以我需要更改设计中的任何内容、或者 TUSB321将根据功耗进行相应调整。?

    此外、TUSB321的输出将进入电池充电 IC、为电池充电。

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    我的目标是实现5V 和3A 的规格、因此我需要更改设计中的任何内容吗?

    正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 TUSB321由 VBUS 供电、TUSB321最初将处于电池电量耗尽模式、因为 VDD=0。 通电后、TUSB321将使用在 CC 引脚上检测到的电流模式来调整 OUT 引脚上的输出。 从 UFP 的角度来看、原理图看起来不错。 此外、我建议使用 TUSB321A、这是一个更新版本 TUSB321A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    因此、您意味着会自动提供3A 的电流。

    如果我在 IC 的电流模式引脚上放置 R20、10k 电阻器会怎么样。

    它会将系统配置设置为3A 吗?

    正在等待您的回复!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    3A 电流广播由附加的 DFP (如果可用)提供。 UFP 模式(端口= L)下的 TUSB321不使用 CURRENT_MODE 引脚。 处于 UFP 模式的 TUSB321将通过 OUT 引脚报告从 DFP 通告的电流模式。

    3A 配置文件取决于所连接的 DFP。